结果:找到"工具 KiCAD",相关内容393条
  • 专业版焊接辅助工具
  • 辅助工具是否可以设置列隐藏,有些没有内容的列就占了空间(屏幕空间有限,大子大就比较不友好),每列的顺序是否可调,把重要的内容往前移
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版 辅助 发帖人:tonlife 发帖时间:2022-07-28 08:59:00
  • 嘉立创在线SMT贴片工具导出坐标问题
  • 如下图所示,导出来的坐标偏移量怎么那么大?我的板子坐标原点是在板子的左下角,板子100mm*65mm。导出的坐标居然300多毫米了求解!
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: 坐标 SMT贴片 发帖人:大牙 发帖时间:2022-06-07 15:33:00
  • 立创eda专业版辅助焊接工具建议增加“值”列
  • 面积较小的PCB上一般都不标注电容电阻值,区分起来比较麻烦,而且数量较多立创器件库的“器件型号”列大多都不包含值,非常建议辅助焊接工具增加“值”列
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 辅助焊接 发帖人:ljkgpxs 发帖时间:2022-03-24 14:26:00
  • lceda的V6.4.17版本似乎手动布线工具有bug
  • 我切换圆弧45度布线、45度布线等多种方式布线,一段时间后会出现以下情况:按下w进入布线模式,鼠标点击在某一个网络的焊盘画一根线时无法捕捉焊盘中心,并且画出来的线的网络标号并不是焊盘的网络标号,似乎是随机分配的一个网络标号,就好像在空白的地方随便画出来的线一样。重新关闭、打开软件后会正常,但一段时间很快后又会出现,如下图:我鼠标点在SDA的焊盘上,但画出来的线网络是S$14770。另外请教个问题,lceda能关闭布线时自动捕捉焊盘中心的功能吗,类似ad的shift+E。
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: 手动布线bug 发帖人:一无是处 发帖时间:2021-03-09 15:25:00
  • 原理图工具栏
  • 个人认为,这两个工具栏是否放在页面顶上或者右侧更合理呢,现在的工具栏是放在原理图界面。在缩放的时候有些影响体验。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图 栏布局 发帖人:来了来了 发帖时间:2020-07-21 11:06:00
  • 【教程】导出立创EDA文件为Kicad格式
  • 这里只提供连接,具体用法需要自行摸索了。转换PCB,原理图不支持https://wokwi.com/easyeda2kicadhttps://github.com/wokwi/easyeda2kicad转封装,这个作者小哥还在开发中https://github.com/RigoLigoRLC/LC2KiCad
  • 所属专栏: 使用教程 标签: Kicad 发帖人:立创EDA罗工 发帖时间:2020-04-10 19:44:00
  • 【工具】KiCAD一键导出生产文件。坐标,BOM,以及Gerber
  • 更新了之前的工具KiCAD导出SMT贴片机用的坐标文件和BOM文件一次性导出坐标文件,BOM文件,以及Gerber文件。工具会将钻孔文件的槽孔会根据孔径转换成多个普通孔,也可以在脚本中保留槽孔不转换使用方法:1复制mf_tool.py和gerber_drill.py到"[KiCad安装目录]\share\kicad\scripting\plugins"路径下2在KiCAD的Python命令行窗口中键入下列命令:importmf_toolasmfmf.GenSMTFiles()或者在[工具]->[外部工具]下执行GenManufactureDocs命令。4BOM文件和位置文件会以CSV格...
  • 所属专栏: SMT贴片 标签: KiCAD SMT 发帖人:XToolbox 发帖时间:2018-08-24 11:23:00
  • 【试验】用钢网手工贴装SMT打样的剩余器件
  • SMT打样了一块板子,上面的有好几片不能贴的密脚器件,需要拿回来自己装。本人手比较残,总是确定不好上锡量,决定搞一块钢网来刷未贴装的器件,然后用风枪吹。于是做了个SMT打样加钢网手工贴装的试验板。SMT打样的板子已经贴了一些器件,做钢网要贴合得好,必须在这些已经贴装的器件上开孔。器件在画封装的时候都会做一个边界层,可以用来检测是否干涉。在KiCad中这一层叫Courtyard,我把已经贴装的器件的边界层复制到Paste层,然后再用合并了边界层的Paste层去做钢网,这样已经贴装的器在钢网上就是一个和它边界一样大的孔。下钢网单的时候只能单独下,因为已经SMT的PCB订单不能再下钢网了。下单的时...
  • 所属专栏: SMT贴片 标签: KiCAD 发帖人:XToolbox 发帖时间:2018-07-27 12:22:00
  • 【工具】KiCAD导出SMT贴片机用的坐标文件和BOM文件
  • KiCAD生产文件生成器使用方法:1复制mf_tool.py到"[KiCad安装目录]\share\kicad\scripting\plugins"路径下2在KiCAD的Python命令行窗口中键入下列命令importmf_toolasmfmf.GenMFDoc()3BOM文件和位置文件会以CSV格式存放在电路板相同目录下注意:GenMFDoc()会改变电路板的钻孔原点。建议先用GenMFDoc()生成BOM文件和位置文件,再生成Gerber文件。生成的BOM文件和坐标文件可以直接在sz-jlc.com进行贴装工具下载地址https://github.com/xtoolbox/kicad_t...
  • 所属专栏: SMT贴片 标签: KiCAD 发帖人:XToolbox 发帖时间:2018-05-04 15:18:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: